This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564MODA:是否有可运行蓝牙堆栈的模块?

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2564MODA, CC2564

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/575941/cc2564moda-is-there-a-module-that-can-run-the-bluetooth-stack-and-is-not-low-energy

器件型号:CC2564MODA
主题中讨论的其他器件: CC2564

您好!

我正在寻找一个具有天线、蓝牙控制器和内部微控制器但不具有低功耗的模块。 我找到了 CC2564MODA、但它没有内部微控制器、所以我需要在主机微控制器中运行蓝牙堆栈、但它是一个不支持 Freescale 的微控制器。 那么、我想知道、有没有一个模块、比如 CC2564MODA、可以在蓝牙堆栈内部运行、而不是低功耗模块?

我的 bests 此致,

Daniel。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、EugMesmo、

    CC2564MODA 是一款基于 CC2564蓝牙控制器 IC 且具有集成天线的认证模块。 与 CC2564一样、CC2564MODA 也需要运行蓝牙堆栈的主机 MCU/MPU。 没有具有内部微控制器的 CC256x 型号。

    您对蓝牙的总体系统要求是什么? 您要使用哪些配置文件?使用案例是什么?

    此致、
    Vihang
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vihang、

    我需要将蓝牙添加到嵌入式硬件中。 需求不高、就像串行 RS232接口需求。 我要使用的配置文件是 SPP 配置文件。 关于用例、我不确定我的答案是否能消除您的疑问、但我的目的是使用它与通用串行 RS232进行通信。

    此致、
    Daniel。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我需要补充的是,我的主机微控制器中存在限制,并且它可能无法运行蓝牙堆栈,因为它已经有许多其他任务无法中断。