This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/CC2650:如何对蓝牙数据进行 UART 回波

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/576271/rtos-cc2650-how-to-do-an-uart-echo-of-bluetooth-data

器件型号:CC2650

工具/软件:TI-RTOS

您好!

我想将我的 cc2650 Sensortag 与另一个 BLE 板配对、并通过串行端口将从传感器标签接收到的所有数据转储到我的 PC 上、以便软件应用使用这些数据。

有人能告诉我如何实现它吗? 我无法找到如何解决此问题的 UART 部分。

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已经能够使用 UARTecho 示例成功实现独立的 UART 回波器件。
    但是、如果有人建议将其与 BLE 接收到的数据部件链接、我仍有兴趣。

    但斯克
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以查看我们的 simple_central 项目、然后使用可通过 UART 将数据输出到 PC 的显示驱动程序。