This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC2650:CCS 编译错误:致命错误#1965:无法打开源文件、如何将编译变量再次导入工作区

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/576085/ccs-cc2650-ccs-build-error-fatal-error-1965-cannot-open-source-file-how-to-import-build-variables-into-the-workspace-again

器件型号:CC2650

工具/软件:Code Composer Studio

如何  再次将编译变量导入工作区并覆盖当前的编译变量。

因此、我可以通过以下主题修复问题:  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您可以通过工程规范文件(用于工程导入的文件)或工作区中的工程属性修改工程属性。

    祝你一切顺利
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已经谷歌过它、找到了这个链接(processors.wiki.ti.com/.../Include_paths_and_options) 、它解释了编译变量的导入和导出位置、但它没有说编译变量位于何处、我是说什么文件夹、它位于什么位置。

    请帮帮我。

    我需要使用 ,它说无法打开源文件。

    我以前从未见过此报头、它是在 SHA256 C 实现代码中提供的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我现在已经弄清楚了、
    发生的情况是、据我所知、它不存在存储器库、作者使用的函数(memset 和等)包含在 string.h 中
    因此、它只是擦除 #include 并写入 #include
    现在它在工作。
    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请、您能否帮助我了解编译变量的位置?
    我认为这将在未来有所帮助。