您好!
我正在使用 Sensor Controller Studio 来实现和使用一些具有 smartRF06的外设传感器。 此时、我将使用一些功能、例如 CPU 警报和计时器。 我正在使用计时器来计划从传感器的读取、并将值保存在数组中、当数组为半满时、我会生成警报。 问题是、如果计时器太大(超过几秒钟)、则会生成警报、但它永远不会返回到主处理器任务(使用 CCS)、则有一些方法可以立即生成?
此致、
Miguel
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我正在使用 Sensor Controller Studio 来实现和使用一些具有 smartRF06的外设传感器。 此时、我将使用一些功能、例如 CPU 警报和计时器。 我正在使用计时器来计划从传感器的读取、并将值保存在数组中、当数组为半满时、我会生成警报。 问题是、如果计时器太大(超过几秒钟)、则会生成警报、但它永远不会返回到主处理器任务(使用 CCS)、则有一些方法可以立即生成?
此致、
Miguel
您好、Erik、
我测试了我们的建议、这就是我在执行代码中所做的。
//在100毫秒后读取结果+ 20%裕量 evhSetupTimerTrigger (0、250、5); //安排下一次执行 fwScheduleTask (1);
事件处理程序代码中。
fwGenAlertInterrupt(); //fwGenQuickAlertInterrupt();
对于 GenAlert 或 GenQuickAlert、仍然存在相同的问题。
如果需要、我可以在这里发布 main.c、如果它有用。
此致、
Miguel