请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2640 Thread 中讨论的其他器件: CC2650
使用的组件:
- CC2640定制板和评估模块
- BLE Stack 2.2.1
- TI-RTOS 2.20.01.08
问题描述:
在我们的中央设备上、我们通过传感器控制器的中断启动设备发现。 当在范围内有可发现的设备时、我们可以正确检测到它、并且我们的设备会以我们应用的预期功耗级别返回休眠状态。
如果没有处于范围内的器件、我们可以在大多数情况下看到器件不会返回睡眠模式并保持1、45mA 的电流消耗水平。 在重复设备发现时、如果在范围内没有可发现的设备、我们可以随机将芯片设置回正常功耗级别。
当扫描过程中有可发现的设备处于范围内时、我们会看到100%的时间正常功耗。
我们还看到了使用 simple_central _cc2650_em_app 和 simple_central _cc2650_em_stack 时出现的问题。
该问题可能与 TI-RTOS 的电源管理器驱动程序有关、或在发现器件后扫描列表返回0条目时 BLE 堆栈中存在某种错误。
此致