This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 低成本 BLE 模块

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/578642/low-cost-ble-module

您好!

我的问题是、TI 的哪款控制器可为 BLE 连接提供最低成本? 要求是将模块配置为广播模式-每10秒传输单通道 ADC 的数据一次。 无需高精度 ADC、即使 是8位 ADC 也没关系。 无需 RTC、只需传输 ADC 数据。 此系统将使用3.3V 纽扣电池运行。 哪款 TI 产品符合此要求? 是否可以将 BOM 保持在2美元以下。 如果不是最小 BOM、那么最小 BOM 会是多少。

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请联系您当地的 TI 销售代表。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外、您还可以在 TI BLE Wiki 上找到 CC254x 和 CC26xx 模块制造商的列表。

    祝你一切顺利