This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640R2F:如何在输出引脚上获得24MHz 晶体频率

Guru**** 2553440 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/576230/cc2640r2f-how-to-get-the-24mhz-crystal-frequency-on-output-pin

器件型号:CC2640R2F
主题中讨论的其他器件:CC2640

需要测量晶体频率。
是否可以将24MHz 晶体频率或其分数作为 GPIO 引脚上的输出?

已尝试找到   "CC13x0、CC26x0 SimpleLinkTm无线 MCU 技术参考手册",但未成功。

Örjan Christensson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户好、
    有两种方法可以找到24MHz 频率:
    1)低精度:使用 TI-RTOS PWM 示例向引脚输出信号。 您必须确保为逻辑分析仪设置至少超过2x24MHz 的采样频率、并且 CC2640引脚上可能存在一些压摆率限制。
    2)高精度:使用频谱分析仪设置射频 TX CW 信号、并检查从已编程中心频率到以 PPM 为单位测量值的偏移。