This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640R2F:在 CC2640R2F 上将角色从中央角色切换到观测器

Guru**** 2553430 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640R2F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/576216/cc2640r2f-role-switch-from-central-to-observer-on-cc2640r2f

器件型号:CC2640R2F

您好!

我对如何在 CC2640R2F 上将角色从中心角色转换为观察员角色有疑问。
我应该调用应用软件中的任何 API 或函数来通过设置自动切换角色或堆栈切换角色吗?
此外、如果有任何有助于实施多角色应用的文档、请告诉我。

此致、

Nomo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    BLE 堆栈3.0中已经有一个开箱即用的多角色示例。

    如果您将 BLE 堆栈安装在默认位置,则应该能够在此处找到该项目:
    C:\ti\simplelink_cc2640r2_sdk_1_00_00_22\examples\rtos\CC2640R2_LAUNCHXL\blestack\multi_role
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Christin San、您好!

    感谢您的快速响应。
    但是、我无法理解上一个问题的答案;因为多角色示例看起来是中央外设。
    我想知道中央观测器情况下的程序。

    此致、

    Nomo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    中央角色涵盖了观察需求的所有功能、因此如果您只需要中央观测器、则只需使用 simple_central 项目、然后在您希望它处于观测器角色时不建立链接。