This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650:BLE 堆栈运行状态信息

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDC-SPPBLE-SW-RD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/575915/cc2650-ble-stack-run-state-information

器件型号:CC2650
主题中讨论的其他器件:TIDC-SPPBLE-SW-RD

您好!

我正在  SmartRF06板上测试 TIDC-SPPBLE-SW-RD (tidcac1a)。

TIDC-SPPBLE-SW-RD 将 UART 串行数据发送到 BLE vicevsa

我的 BLE 堆栈版本是 ble_cc26xx_2_01_00_44423。

它在低数据吞吐量下运行良好。

但是、它以高 数据吞吐量运行、 BLE 通信停止。

因此,当  BLE 堆栈处于就绪状态时,我将尝试在 SPP_BLE_SERVER.C 中调用 SerialPortService_SetParameter()函数。

但我不知道如何测试 BLE 堆栈是否处于就绪状态。

是否有用于获取 BLE 堆栈状态的函数?

谢谢你。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以使用 HCI_EXT_ConnEventNoticeCmd、注册后、应用程序将在连接事件完成后从堆栈获取通知。 然后您可以执行所需的操作、堆栈将排队等待您的请求、并在可能的情况下发送请求。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Christin Lee。
    感谢你的答复。
    如果您告诉我如何使用 HCI_EXT_ConnEventNoticeCmd 函数来确定 BLE 堆栈的状态、例如您刚刚发送的数据是否已传输、我将不胜感激。
    我看了一下互联网、但不知道如何使用。
    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以在 TI BLE 堆栈附带的软件开发人员指南中找到 HCI_EXT_ConnEventNoticeCmd 的用法