请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2640 您好!
我目前能够使用以下函数打开串行事件的广播:
GAPRole_SetParameter( GAPROLE_Adverte_enabled,1,&en );
我的配置如下:
//可发现器件时的广播间隔(625us、160=100ms 的单位) #define DEFAULT_advertising_interval 160 //160 //受限可发现模式为180进行广播,然后停止 //一般可发现模式广播无限 #define DEFAULT_DISCOVERADE_MODE GAP_ADTYPE_FLAGS_LIMITED //GAP_ADTYPE_FLAGS_GENE//GAP_ADTYPE_FLAGS_LIMITED #ifndef FEATE_OAD //最小连接间隔(单位为1.25ms,80=100ms),前提 是启用了自动//参数更新请求 #define DEFAULT_MORTed_MIN_CONN_INTERVAL 40 //40 //如果 启用了自动//参数更新请求 #define DEFAULT_REGIND_MAX_CONN_INTERVAL,则最大连接间隔(单位为1.25ms,800=1000ms) 80 //800 #else //!feature_OAD //如果启用了自动 //参数更新请求 #define default_desired min_conninterval,则最小连接间隔(单位为1.25ms,8=10ms) 8 //如果启用了自动 //参数更新请求 #define DEFAULT_RETOVE_MAX_CONN_INTERVAL,则最大连接间隔(单位为1.25ms,8=10ms) 8 #endif // feature_OAD //启用自动参数更新请求时使用的从器件延迟 #define default_desired slave_latency 0 //如果启用了自动参数 //更新请求 #define DEFAULT_MILLED_CONN_TIMEOUT,则监控超时值(10ms、1000=10s 的单位) 1000 //连接时是否启用自动参数更新请求 //形成 #define DEFAULT_ENABLE_UPDATE_REQUEST True //连接暂停外设时间值(以秒为单位) #define DEFAULT_CONN_PAUSE_PERIFT 6 //6 //执行周期性事件的频率(以 msec 为单位) #define SBP_PERIOD_EVT_PERIOD 15000 #define SBP_timeswit_EVT_PERIOD 5000 #ifdef FITY_OAD // OAD 数据包的大小。 #define OAD_PACKET_SIZE (((OAD_BLOCK_SIZE)+ 2) #endif // Feature_OAD //任务配置 #define SBP_TASK_PRIORITY 1 #ifndef SBP_task_stack_size #define SBP_task_stack_size 644 #endif // RTOS 应用 程序的内部事件#define SBP_State_change_EVT 0x0001 #define SBP_CHAR_CHANGE_EVT 0x0002 #define SBP_Period_EVT 0x0004 #define SBP_CONN_EVT_END_EVT 0x0008 // RTOS 应用 程序的外部事件#define SBP_BLE_DATA_EVT 0x0010 #define SBP_UART_DATA_EVT 0x0020 #define SBP_timeswit_EVT0x0040 #IF define (NPI_USE_UART)|| Defined (NPI_USE_SPI) // TL 将用于控制驱动 器#define MRDY_EVENT 的事件 0x0001 #define transport RX_EVENT 0x0002 #define transport;TX_DONE_EVENT 0x0004 #endif //TL #if define (NPI_USE_UART)|| Defined (NPI_USE_SPI) #define APP_TL_buff 64 #endif //tl
我将使用以下命令初始化 simpleBLEperipheral 任务:
uint8_t 初始化地址使能= false;
使用标志 GAP_ADTYPE_FLAGS_LIMITED、我的器件会广播30秒(我更改180秒的超时)、然后停止广播。
在这30秒内、我可以通过智能手机连接、配对、断开/重新连接设备。
但是、当 CC2640停止广播时、即使与它配对、我也无法再连接它。
感谢您的提前帮助、如果需要、我可以提供更多参考代码。