请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2650 工具/软件:Code Composer Studio
最初、我使用的是较早版本的 BLE 堆栈、我在其中修改了实际应用。 但是、将 BLE 堆栈更新到2.02.01.18 (从2.02.00.31开始)后、我无法再将堆栈链接到应用。
是否有关于如何链接堆栈和应用的建议? 如果可能、我只想使用最新的堆栈(而不是2.02.00.31提供的堆栈)。
谢谢。