This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC2640:错误

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/575828/ccs-cc2640-for-error

器件型号:CC2640

工具/软件:Code Composer Studio

大家好

我在 cc7中编写简单的 BLE cc2604代码。

但我在 cc7中遇到了以下错误

错误#10056:重新定义符号"ResetISR":首先在"./board.obj"中定义;在"./main.obj"中重新定义
错误#10056:重新定义符号"g_pfnVectors ":首先在"./board.obj"中定义;在"./main.obj"中重新定义
错误#10010:链接期间遇到错误;未生成"S1_Bond.out"
gmake.1]:***[S1_Bond.out]错误1.
gmake:***[全部]错误2.

请尽快为我提供解决方案

此致

Nitin Kanani  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否在 BLE Stack v2.2.1中构建示例?您构建哪个示例来查看此错误?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,黄真

    感谢您的回复。
    是的、我在 BLE Stack v2.2.1中构建示例。 但我得到了相同的误差。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您构建了哪个 BLE Stack v2.2.1示例并获得此错误?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我使用 BLE Stack v2.2.1制作了自己的示例
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您在 BLE Stack 2.2.1中构建 simple_peripheral 示例、您是否看到任何构建错误?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复。

    该时间看不到构建错误。 成功构建。

    当我当时构建代码时、我遇到了以下错误。
    错误#10056:重新定义符号"ResetISR":首先在"./board.obj"中定义;在"./main.obj"中重新定义

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我认为您在 board.c 和 main.c 中实现了重复的 ResetISR 您应该只有一个 ResetISR。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢

    我只在工程属性中添加了一个 startup_ccs.c 文件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    问题是否已解决?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不、问题没有解决
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否意味着您没有在 board.c 和 main.c 中实现重复的 ResetISR、并且仍然看到相同的问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、仍然有错误。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否在 main.c 和 board.c 中重新定义了 ResetISR 和 g_pfnVectors?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、我已经选中了它。
    我使用的是 STARTUP_CCS 文件,在该文件中,ResetISR 和 g_pfnVectors 都是定义的。
    我将此文件添加到项目属性=> BUIL=>Include 选项中