This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2560:iphone 的 SCO 连接问题

Guru**** 2553440 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/573632/cc2560-sco-connection-issue-with-iphone

器件型号:CC2560

您好!

我正在根据您的 HFP 演示开发产品。

与 Android 手机的 SCO 连接没有问题。

但我在 与 iPhone 的 SCO 连接中失败了。

iOS 版本为9.3.5。

当我在提示时发出 ManageAudio 1、0时、

我收到了如下消息:

音频管理1 0

HFRE_SETUP_Audio_Connection:功能成功。

HFRE16>

HFRE 音频连接指示、SCO/eSCO 句柄:0xf000 HFP ID:0x0001、状态:0x0001。

I2S 配置起始值 f = 8000

为 ACL 句柄0x0设置带音频的 CVSD

ServerPortIndex:1.

已连接: true。

IsCallWaiting:错误。

IsCallOnHold:false。

IsInActiveCall:false。

IsInActiveSCO:真。

IsInActiveAudio:正确。

 

去年我发布了一个与此相关的问题。

但它在这个论坛上消失了。

我可以尝试任何解决方案或建议吗?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yoontaek、您好!

    我将研究这个问题。 请提供以下信息吗?

    -所使用的 TI 双模蓝牙堆栈的平台和发布版本是什么?
    -您在音频网关(AG)或免提(HF)角色中使用 HFP 吗?
    -另外、您是否发现较新的 iOS 版本(如 iOS 10.2)出现了同样的问题?

    此致、
    Vihang
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vihang、您好!

    -所使用的 TI 双模蓝牙堆栈的平台和发布版本是什么?
    =>设备芯片组:4.1
    BTPS 版本:4.0.2.1
    项目类型:6.
    固件版本:7.26
    -您在音频网关(AG)或免提(HF)角色中使用 HFP 吗?
    =>我将其用于免提。
    -另外、您是否发现较新的 iOS 版本(如 iOS 10.2)出现了同样的问题?
    =>我在 iOS 10.2.1上遇到了相同的问题。

    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vihang、您好!

    有没有关于这一问题的更新?

    这对我们来说是一个紧迫的问题。

    您是否已使用 iOS 测试过有关 HFP 的蓝牙堆栈?

    谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我刚刚使用 iPhone (iOS 10.2)测试了 HFPDemo、没有 SCO 连接问题。

    请注意、要从 iPhone 传输某些 SCO 数据、您需要先拨打电话或在 iPhone 上接听来电。

    此致、
    Vihang
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Vihang、

    感谢你的答复。

    我的产品结合了 HFP 和 ISPP。

    我刚刚发现您的 ISPP 版本中包含的 AddDeviceIDInformation()正在影响 HFP 音频连接的行为。

    为什么是这样?

    即使我不使用该函数、iSPP 也没有问题?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 user="yoontaek SEO "]

    我刚刚发现您的 ISPP 版本中包含的 AddDeviceIDInformation()正在影响 HFP 音频连接的行为。

    为什么是这样?

    即使我不使用该函数、iSPP 也没有问题?

    [/报价]

    根据苹果规范,DID 配置文件(AddDeviceIDInformation()中的 SDP 集)是附件接口规范的一部分。 由于此问题与 ISPP 有关、请发送电子邮件至 ti-bt-stack-mfi@list.ti.com、我们将在此处讨论详细信息。

    此致、

    Vihang