This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640:BLE 功率计算器-外设模式下的功耗与字节间的关系

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/578525/cc2640-ble-power-calculator---power-consumption-vs-bytes-in-peripheral-mode

器件型号:CC2640

您好!

我将查看一个用例、其中只有两个字节(不包括开销-因此在此基础上是 IIRC ~7字节)以1的间隔传输回。

这相当于每天86、400 * 10字节= 864、000字节。 功率计算器表示、"连接时的 TX 吞吐量"确实应该是一天内传输的平均字节数。

该计算器返回的平均功耗为633uA、对于 BLE 芯片组而言、这是极高的。 几乎所有其他芯片组都使用接近10微安的器件。 我假设这是计算器的某种错误。 我缺少什么吗?

我找到了旧的 Excel 电子表格、该表格返回的电流接近10微安、考虑到我在原始数据表编号中看到的情况、听起来会更准确一些。 哪一项是有效的? 我使用在线计算器的情况是否不正确?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我们的工具中出现了一些错误、我们正在进行修复。 现在请使用说明书。 感谢您的耐心等待。