This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/CC2541:器件广播的本地名称有时变为"unknown"

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/578206/compiler-cc2541-local-name-of-device-broadcast-sometimes-becomes-unknown

器件型号:CC2541

工具/软件:TI C/C++编译器

你好、

我对使用 cc2541在项目中声明的 GAP_ADTYPE_LOCAL_NAME_COMPLETE 感到担忧。 有时、在扫描设备时、它会变为"未知"、"n/a"(BLE Scanner 应用)。 复位时、问题可以解决、有时不能解决。

这可能是什么原因?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Robert、

    尝试使用 BTool 进行扫描以验证扫描响应数据是否确实正确。

    电话倾向于缓存响应、并将扫描响应数据或设备名称用于显示的数据。 您可能会看到旧数据

    此致、
    反叛分子
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    感谢您的建议、但遗憾的是、我无法使用 BTool、因为我们的 USB 软件狗有缺陷、我们正在进行的项目将由我们的移动设备控制。

    那么、这个问题并不完全由器件引起? 或者可能存在编码问题? 如果有的话,会是什么? 我所做的唯一更改是器件名称及其长度。 顺便说一下、我使用了 SimpleBLEperipheral 示例项目。

    谢谢。