请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2640 我无法将任何代码下载到2块板。 我认为电路板不存在硬件问题。
CC2640似乎处于奇怪的状态、闪存可能会损坏。
我无法擦除闪存。
我有2个相同的板出现了相同的问题。
尝试下载代码时、我得到以下结果:
警告;没有更多可用的硬件断点
然后、当点击"OK"时 、会出现以下错误:
致命错误:无法清除中断:(错误-2044 @ 0xD2BDBC)
内部错误:请求的断点不存在。 重新启动
应用。 如果错误仍然存在、请报告错误。
(仿真包6.0.228.0)
会话已中止!
尽管它说没有可用的硬件断点、但正在下载的代码中没有设置断点。
这些电路板都能够在以前下载代码而不会出现故障。
可能已将一组不同的代码下载到2个故障电路板。 这组其他代码可能存在一些问题。
2其他相同的电路板能够下载相同的代码而不会出现故障。
详细信息:
硬件环境:SmartRF06评估板
IDE 工具集:IAR 版本7.80.4.12495;IAR Embeddd Workbench 共享组件:7.5.6.4719
硬件:具有 CC2640的定制板
此致、
John