Thread 中讨论的其他器件: CC2650
工具/软件:Code Composer Studio
嗨、大家好、
我导入了多个 TI 示例项目、对它们缺乏功能深感失望。 它们通常不会开箱即用,我的大部分问题都是让这些*示例*项目生成,然后正确调试。 这不是我使用过的第一个具有类似结果的板。 在我之前使用的一个示例中、分配给 UART 模块的引脚错误、没有文档。 我发现并报告了同一电路板的一些引脚排列问题。 我本来希望这些实例已经过去了、但后来我收到了一个 launchxl-cc2650、这显然还没有得到修复。 我已经为 CC2650的 Project Zero 尝试了多种不同的资源。 我能够找到的唯一功能版本是在云中、但将此项目导入到本地计算机会导致大量依赖项缺失。 很明显、这是一个问题、因为我找到了几个提到 TI 代码可移植性教程的资源。 我现在有3个版本的 simplelink 和3个版本的 RTOS、我真的不想用更多的库和依赖项进行扩展、尤其是因为其中的许多库似乎也包含断开的链接。
那么、我的问题是 :CC2650是否有任何不依赖于库(或在项目下载中包含文件依赖项)的全包示例项目? 例如、是否有任何开发人员将开源代码发布到 git?
编辑: 作为替代方案、如果有人可以按照 此处的说明 压缩您的 Project Zero、我也很感激。