This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/CC2650:CC2650

Guru**** 2546030 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650, CC2640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/578353/rtos-cc2650-cc2650

器件型号:CC2650
主题中讨论的其他器件: CC2640

工具/软件:TI-RTOS

大家好,Forum 伙计们,


有一位客户基于我们的 CC2650开发了一款产品、该产品由通过 BLE 进行通信的两个板组成。

一个板是主板、另一个板是从板。

为了为从器件构建软件、我们的网站上提供了许多现成的示例、但对于主器件、客户实际上只有一个"simple_central _cc2650em"可用于 LCD EVM (用于以下设计): www.ti.com/.../cc2650DK


问题很简单:


我们是否必须为 BLE 的软件主站提供另一个示例或示例、这些示例或示例可以演示通过 RS232进行的连接、因为它们是唯一的 EVM
拥有 CC2650 LaunchPad (www.ti.com/.../launchxl-cc2650)。

此致、

Arik Pickholz  

阿法,以色列

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Arik:

    我建议您在 SimpleLink GitHub 页面上找到 SPP BLE 客户端(主设备)和服务器(从设备)示例应用。 这是 CC2640 SPPBLE UART 转 BLE 桥接器 TI 参考设计的源代码。 这些链接可在 TI BLE Wiki 页面上找到。

    祝你一切顺利