This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2541:如何通过 USB COM 端口连接到 CC2541?

Guru**** 2547870 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/578117/cc2541-how-to-connect-to-cc2541-via-usb-comport

器件型号:CC2541

尊敬的支持团队:

我想知道如何通过 USB COM 端口连接到 CC2451。

我可以在控制面板中看到 CC 调试器。

但我想通过 COMx 连接到器件。

这可能是一个简单的问题。

请告诉我这种情况。

谢谢、

全善洙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Seonsu、

    无法使用 CC 调试器通过 COM 进行连接。 您使用的是什么硬件? (SmartRF 板、USB 软件狗等)