This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564MODN:CC2564MODN 蓝牙堆栈、驻留在其他品牌的 M3 MCU 上

Guru**** 2756835 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2564MODN, CC256XSTBTBLESW

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/577818/cc2564modn-cc2564modn-bluetooth-stack-to-reside-on-other-brand-m3-mcu

器件型号:CC2564MODN
主题中讨论的其他器件: CC256XSTBTBLESW

你(们)好

我的客户正在考虑在 其项目中使用 CC2564MODN、他的配套 MCU 是另一家供应商提供的 M3。

我想检查一下上述配置产生的几个问题。

  • 堆栈是否兼容从适用于 M4的 CC256XSTBTBLESW 移植到无 STM 或 TI M3?
  • 在上述设置中、堆栈是否仍然是免版税的?

正在  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、

    CC256XSTBTBLESW SDK 版本包含为 CM3、CM4和 CM4F 器件编译的堆栈和配置文件库。 通过在 IDE 中链接正确版本的库并执行特定于平台的移植、此 SDK 可与其他 cm3平台配合使用。

    是的、它仍然是免版税的、因为您将与 CC256x 搭配使用。 有关详细信息、请参阅安装时的 CC256XSTBTBLESW 许可证。

    此致、
    Vihang