This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650:VDDS 与 GND 部分短路... 有什么特殊的可能原因?

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2650, CC2650STK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/577785/cc2650-partial-short-from-vdds-to-gnd-any-particular-likely-causes-for-this

器件型号:CC2650
我在基于 CC2650STK SensorTag 的定制电路板设计中使用 CC2650。
在我们组装/测试的前9块电路板中、有2块电路板的电池使用速度非常快、而另外7块电路板则正常。  进一步调查发现、CC2650芯片上的接地端与引脚44 (VDDS)之间存在部分短路问题:在发生故障的两块电路板上分别为46欧姆和312欧姆。  (微控制器仍在运行!  它会在电流消耗时消耗荒谬的电流。)
我们从这些电路板上移除了芯片、并确认部分短路肯定在 CC2650内、而不是在电路板上。
我不知道短路是从一开始就发生的(芯片被处理损坏)、还是在电路板运行期间产生的。
这会响铃吗?  是否存在任何已知的可能原因导致该特定引脚与接地短路?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、碎石机、

    这听起来像是由于处理不当而导致的 ESD 故障。

    谢谢、
    Fredrik