请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:CC2640大家好、
我正在使用 CC2640芯片开发定制板。
我需要将器 件尽可能长地置于空闲模式、因此我使用了 Semaphore_pend (hSem、BIOS_wait_forever);通过使用 Semaphore_Pend、我可以将器件置于空闲模式、并且使用 BIOS_wait_forever 器件始终处于空闲模式。
但我的问题是器件处于空闲模式的时间有多长? BIOS_wait_forever 的时间段是什么。
第二个问题是、在我的器件中、BLE 广播会持续无限时间、器件会尽可能长时间处于空闲模式。 当我将器件置于空闲模式15小时后、BLE 广播停止。
那么、BLE 广播的最长时间段是多少?
//常规可发现模式无限期广播
#define DEFAULT_DISCOVELOAD_MODE GAP_ADTYPE_FLAGS_GENERAL
我们将感谢您的任何帮助。
谢谢
Mahesh