This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650STK:使用 LED 音频 DevPack 的 BLE 扬声器?

Guru**** 2761065 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2650, CC2650STK, CC2650RC

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/577843/cc2650stk-ble-speaker-using-led-audio-devpack

器件型号:CC2650STK
主题中讨论的其他部件:CC2650CC2650RC

您好!

  我只想知道我是否将 LED 音频 DevPack 连接到 CC2650 SensorTag、它是否可以用作蓝牙扬声器?

-克尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    CC2650是 BLE 芯片、因此即使使用 LED 音频 DevPack、它也不会用作经典蓝牙扬声器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yikai、

    在 sensortag 文件中、我看到 sensortag_audio.c 和 sensortag_audio.h sensortag_audio.c 内有用于音频流的 C 函数、如下所示。 如何尝试? 感应器似乎没有连接扬声器或麦克风。

    HIDAdvRemote_startStreamingVoice ()

    我想我将使用 sensortag_audio.c 为 CC2650 Launchpad 运行 sensortag 示例程序、并连接音频 Booster Pack。 但是、我还不知道 CC2650 Launchpad 是否与音频 Booster Pack 引脚兼容。

    www.ti.com/.../cc3200AUDBOOST

    -克尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    CC2650STK 上有一个 MIC、因此您可以将 sensortag_audio 下载到 CC2650STK 中进行测试。 您可以参阅 processors.wiki.ti.com/.../CC2650RC_UG、了解 CC2650RC 如何连接到 SensorTag 应用程序或桌面。 您可以对 CC2650STK 执行相同的测试。