This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 传感器标签应用广播在5分钟后停止

Guru**** 2804255 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/575917/sensor-tag-application-advertising-stopped-after-5-minutes

大家好、

我在 sensorTag 硬件中使用 SensorTag 应用进行研究、但我发现如果硬件未与移动应用连接、则会在5分钟后自动停止广播。

是否有任何方法可以永久启用广播?

我们将感谢您的任何帮助。

谢谢、此致、

Mahesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在 sensortag.c 中更改:
    #define DEFAULT_DISCOVERAING_MODE GAP_ADTYPE_FLAGS_LIMITED
    更改为
    #define DEFAULT_DISCOVERAING_MODE GAP_ADTYPE_FLAGS_GENERAL