This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC2650:断开立即命令冻结主机测试

Guru**** 2553440 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650, BLE-STACK, CC2640R2F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/575633/launchxl-cc2650-disconnect-immediate-command-freezes-hosttest

器件型号:LAUNCHXL-CC2650
Thread 中讨论的其他器件:CC2650BLE-STACKCC2640R2F

您好!

在将 BLE 堆栈2.2.1引入我们的生产之前(当前使用2.1.0)、我们将对其进行测试。

我们在自定义 USB 软件狗上使用 HostTest 项目、它与堆栈2.1.0配合工作良好。

我们已开始使用 CC2650 LaunchPad 测试最新的 BLE 堆栈、并使用 HostTest 项目(STACK-APP)将其导入到 CCS 7中、无需修改。

 我们在使用立即断开 连接命令(HCI_EXT_DISCONNECT ImmedCmd、0xFC13)时遇到了一个错误问题、我们在需要立即断开外设时使用该命令、如 TI BLE 供应商特定 HCI 参考指南版本2.2.1第56页所述: 该命令会冻结应用程序、我们必须使用重置按钮重置器件。

这是一个已知问题吗? 我们可以做些什么来解决这个问题?

谢谢

卢卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Luca、

    我已经重现了这个问题、并将通知我们的开发团队。

    请注意、我在具有 BLE-Stack v3.0的 CC2640R2F 上看不到这一点。

    祝你一切顺利
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JXS、

    我们目前不会更新软件狗和外设硬件、因此目前无法使用 Stack 3.0。

    正在寻找补丁。

    感谢您的支持。

    卢卡