This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640R2F:升级蓝牙堆栈、ODA 的内存要求

Guru**** 2553440 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640R2F, CC2640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/575500/cc2640r2f-upgrading-the-bluetooth-stack-memory-requirements-for-oda

器件型号:CC2640R2F
主题中讨论的其他器件: CC2640

您好!

我们目前正在使用 CC2640R2F 芯片开发产品、我们遇到了一个尚未找到答案的问题。

要在稍后阶段使用官方发展援助将蓝牙堆栈升级到蓝牙5、CC2640官方发展援助用户指南中指出、我们需要有外部闪存芯片才能实现这一目标。

这也与 CC2640R2F 芯片相关吗? 此芯片具有275KB 非电压存储器。 这里的问题是非易失性存储器的大小、还是需要外部闪存芯片(通过 SPI)让引导加载程序读取的另一个原因?

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Viggo、

    需要使用外部闪存来更新完整的应用程序+堆栈(减去 BIM 所需的闪存)。 当使用片上 OAD 时、并且在 OAD 指南中进行了说明、只有应用程序可以被更新并且应用程序有有限(减少)的闪存可用。

    祝你一切顺利
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很好、感谢您的回答。