This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564:SPPDemo 中的 DK-TM4C129X 和 CC2564MODAEM 栈初始化失败

Guru**** 2689775 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2564MODAEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/573902/cc2564-dk-tm4c129x-and-cc2564modaem-stack-initialization-failed-in-sppdemo

器件型号:CC2564
主题中讨论的其他器件: DK-TM4C129XDK-TM4C123G

 您好!

我使用的是 CCS 6.1.3。 我使用的是 DK-TM4C129X 和 CC2564MODAEM 板。  

我按照本教程的说明操作、移除了 J23跳线并安装了软件。  processors.wiki.ti.com/.../CC256x_Tiva_TI_Bluetooth_Stack

但它不起作用。 我尝试了两个不同的演示、但在下面提到的同一步骤中失败了。

Openstack()。

堆栈初始化失败:-4。
无法打开堆栈。

希望有人能帮我。

谢谢

Adhitya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您是否已将 IDE 中的构建配置从 dk-tm4c123g (默认)更改为 dk-tm4c129x? 这应该是您的电路板的正确构建配置。

    此致、
    Vihang
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我更改了它。 我在调试和释放模式下都尝试过。

    1.我按照这种方式配置了我的硬件。 (已删除跳线 J23、J18、J20)。 我的板看起来与此配置完全相同。 请参阅此图- processors.wiki.ti.com/.../File:DK-TM4C129X_CC256XQFNEM_front_zoom.jpg

    2.我是否应该使用   BTPSVEND.c 中的#define __support_CC256XB_PATCH__?  我用过它并尝试过、我删除了它并尝试过、但结果相同。

    #define __support_CC256XB_PATCH__  //->>>>仅包含此行
    #ifndef __support_CC256XB_PATCH__

    #include "CC256X.h"

    其他

    #include "CC256XB.h"

    #endif

    3.我是否应该下载任何服务包或其它内容?

    如果这很重要、我将使用 Windows 7操作系统。

    谢谢、

    Adhitya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    无论如何、我自己解决了这个问题。 TI 不提供支持。

    如何将 J24用于调试目的而不是 J4?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    DK-TM4C129X 上的 J4是用于对器件进行编程/调试的内电路调试接口(ICDI)的连接。 而 J24只是 TM4C MCU 的 USB OTG 端口。 我不认为可以使用 J24对器件进行编程/调试。 但是、您可以在以下论坛上发帖进行确认。

    e2e.ti.com/.../908
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你。