This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC2640R2:如何将堆栈大小减小到50%

Guru**** 2554770 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650, CC2640, CC2640R2F, BLE-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/575806/launchxl-cc2640r2-how-the-stack-size-reduced-to-50

器件型号:LAUNCHXL-CC2640R2
Thread 中讨论的其他器件:CC2650CC2640CC2640R2FBLE-STACK

您好!

  我比较了 CC2640R2 Launchpad Simple Peripheral 和 CC2650 Simple Peripheral 的闪存空间使用情况。 CC2640R2 Launchpad Simple Peripheral Stack 的闪存空间利用率 低于 CC2650 Launchpad Simple Peripheral Stack 的50%。 请参阅、下面的比较。 哪些 CCS 项目设置使 simple_peripheral_cc2640r2lp_stack 闪存页使用率小于 CC2650 Launchpad Simple Peripheral Stack 的50%?

-克尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请参阅 CC2640/CC2640R2F 概述页面:
    www.ti.com/.../overview.page

    CC2640R2F 上的" ROM 中的蓝牙4.2协议栈"。

    祝你一切顺利
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢。

    -克尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、JXS、

    我之所以提出此问题是因为您的 CC2640R2 Docs -> BLE-Stack 3.00.00的其他 ROM 支持中提到了“启用时”。

    "应用程序闪存可用性增加的主要原因是部分 TI BLE 协议栈被放置在 ROM 中。 启用后、堆栈闪存使用量会显著减少。 仅使用此功能即可将 BLE-Stack 3.00.00的闪存使用量降低~50%;这会导致从现有 CC2640项目迁移时、应用程序额外增加30KB 的闪存。"

    -克尔