This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650MODA:最小输入电压为1.8V

Guru**** 2550020 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650MODA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/575767/cc2650moda-minimum-input-voltage-of-1-8v

器件型号:CC2650MODA

大家好、团队、

我目前正在与希望使用 CC2650MODA 的客户合作。 目前、他们希望使用来自 LDO 的1.8V 外部电源、容差为+/- 2%。  

在数据表中、它将1.8V 称为最小输入电压、但是、我想查看该值是否存在容差? 我们不希望1.8V 电源低于1.75V (最坏情况)、但 CC2650MODA 是否仍能正常工作?

此致、

Javier Palomo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果电压降至1.8V 以下、则无法保证其正常工作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的快速回答!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不用客气。