This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564MODA:基于 MC9S12XEP100 Freescale 微控制器的 TI 双模 Bluetooth®︎协议栈

Guru**** 2756785 points

Other Parts Discussed in Thread: CC256XSTBTBLESW, CC2564MODA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/575728/cc2564moda-ti-dual-mode-bluetooth-stack-on-mc9s12xep100-freescale-microcontroller

器件型号:CC2564MODA
主题中讨论的其他器件:CC256XSTBTBLESW

您好!

我想知道如何在我的应用中使用 CC2564MODA、因此我查看了 TI 双模蓝牙堆栈并搜索了使用其他 MCU 的实现方案。 我的主机需要是 MC9S12XEP100 Freescale 微控制器、但在其他 MCU (CC256XSTBTBLESW)的可用信息中、只有 STM32F4 MCU。 因此、我想知道是否可以在其他微控制器中使用蓝牙堆栈、以及使用主机微控制器实现蓝牙堆栈所需的步骤是什么。

我的 Bests 问候、

Daniel。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel、您好!

    TI 双模蓝牙协议栈以二进制形式提供。 CC256XSTBTBLESW 包括针对 ARM Cortex M3、Cortex M4和 Cortex M4F 内核编写的堆栈二进制文件。 由于 MC9S12XEP100不是这些架构之一(至少从我对该 MCU 的快速研究中可以看到)、因此 CC256XSTBTBLESW 无法移植到此 MCU。

    processors.wiki.ti.com/.../CC256x_Forum_Guidelines_and_FAQs


    此致、
    Vihang