请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LAUNCHXL-CC2640R2 Thread 中讨论的其他器件:CC2650
您好!
我将把加速计 IC 连接到 CC2640R2 Launchpad 以检测抖动。 我想询问有关哪种方法更适合用于检测抖动的建议、它是加速计服务还是适用于我的应用的移动服务?
从我的代码审查中可以看到、移动服务适用于 IC、如 Invensense MPU-9250、它具有加速计、陀螺仪和磁通计。 但是、加速计服务适用于 IC、如博世 BMA250、它仅具有加速计功能。
-克尔