This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/CC2650:将多角色代码迁移到更高的堆栈

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/575568/rtos-cc2650-migration-of-multirole-code-to-higher-stack

器件型号:CC2650

工具/软件:TI-RTOS

您好!

我使用的器件是基于 sensortag 定制的 cc2650器件。 我正在使用栈 2_01_01_44627中的多角色项目。

对 multirole.c 代码进行编程,以便从加速计、陀螺仪、温度和湿度传感器读取数据。

我在项目中使用的 ti RTOS 版本为2_13_00_06。

现在、我将使用栈2.2中的多角色项目。  我希望在 该2.2堆栈上使用相同的代码。

我尝试将 ti rtos 2_13_00_06与栈2.2一起使用、但它给了我 XDC 错误。

TI RTOS 2_13_00_06是否 支持 BLE 堆栈2.2?

我还尝试使用更高版本的 ti -RTOS 2_18_00_03和栈2.2。

但当我插入一段代码用于从特定传感器读取数据 并将其加载到 cc2650器件时、它会停止广播。我无法从任何传感器读取数据。

我也无法控制 ti-RTOS 2_18_00_03上 LED 的发光。

我想将代码迁移到2.2堆栈。

请提供建议。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Pranav、

    BLE 堆栈2.2.1需要 TI-RTOS 2_20_01_08。 此版本的 TI-RTOS 与 BLE Stack 安装程序捆绑在一起。

    我建议您为 BLE Stack 2.2.1下载最新版本的 multi_role 项目( github.com/.../ble_examples ),并对该代码进行与对原始项目所做的相同的更改。 您需要解决的 RTOS 更改记录在移植指南( processors.wiki.ti.com/.../CC2640_Porting_Projects )中。