This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564:如何在 SPP 模式下获得两个 CC2564b 模块之间的最大吞吐量?

Guru**** 2555290 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/571260/cc2564-how-to-get-maximum-throughput-between-two-cc2564b-modules-in-spp-mode

器件型号:CC2564

你好。

您能告诉我们 如何在 SPP 模式下获得两个 CC2564b 模块之间的最大吞吐量吗?

SPP 模式下、两个 cc564b 之间在任何方向上的传输之间的最短时间是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Vitaliy:

    有关提高 SPP 吞吐量的不同方法、请参阅以下 wiki 页面。
    processors.wiki.ti.com/.../CC256x_MSP430_TI's_Bluetooth_Stack_Basic_SPPDemo_APP_Improving_throughput_v14


    此致、
    Vihang
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vihang、
    我们要更改速度、缓冲区大小、但在中无法获得大吞吐量。 以上第页所述的建议不适合我们。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Vitaliy:

    更改上述参数后、您将获得多少吞吐量? 您尝试实现的吞吐量值是多少?

    此致、
    Vihang
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vihang、您好!

    我们逐个发送1000字节的数据包。  n`t 测量的两次传输之间的间隔时间约为30-35ms (我们没有进行任何延迟、这似乎是由于堆栈特性造成的)。 因此速度接近33kBs。 它的价值很小。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    问题没有解决方案?