This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/CC2650:在 Contiki 中实现扫描(发送/接收)

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/575407/linux-cc2650-implementing-scanning-send-receive-in-contiki

器件型号:CC2650

工具/软件:Linux

您好!

我在 contiki 上使用 sensorTAG CC2650、为 BLE 提供的唯一支持是广播信标。 我需要广播/扫描设备。

因为、我不熟悉 BLE。 如果能就如何实施提供一些指导,我将不胜感激。 例如:-

  • 要查阅的文档(确切地说、请不要参考核心规格)
  • 哪些文档用于在 Contiki 中实现信标高级
  • TI-RTOS 实现是否将用作参考代码?

我真的需要一个起点来实施一个基本的扫描设施。 我们将非常感谢迅速作出反应。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Contiki CC26xx-web-demo 示例已实现 BLE 信标。 您可以参考

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、但它只是信标。 我指的是扫描! 我也访问了该 wiki 链接。 如果要准确地从哪个位置开始、时间就不是我的偏好。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我要做的是通过 BLE 在两个 sensorTAG 器件之间进行通信。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我在 Contiki 示例中看不到 BLE 扫描的示例、我怀疑 CC1650中是否有足够的闪存大小来在 Contiki 中实现它。