请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LAUNCHXL-CC2650 Thread 中讨论的其他部件:CC2650、 CC2540
我正在尝试根据 SimpleLink Academy -基础实验室使用 BLE Device Manager。 按照步骤、我使用 ProjectZero 对 Launchpad 进行了编程、然后启动 BLE Device Manager -但收到消息:在 COM10处 BLE 主机无响应。 我已检查 Windows 设备管理器端口、端口10正确、并且适用于 XDS110类数据端口。 我已重新启动 CCS、然后重新启动计算机、但 BLE Device Manager 2.3.0版中仍无响应。 是否有解决方法? 请告知、
谢谢