大家好、
CC2564上电和堆栈初始化后、如果外齿堆栈/芯片仍在运行、是否可以使用信号或 HCI 命令进行检查? 我提出这个问题是因为我们的应用程序(电池供电设备)中的 PSU 可能会出现故障、我想知道如何检测 CC2564不再正常运行。 例如、在 CC2564复位期间、nSHUTD 线路(BT 关断)是否会变为低电平?
谢谢
弗洛伦特
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Florent、
[引用 user="Florent coste"]
CC2564上电和堆栈初始化后、如果外齿堆栈/芯片仍在运行、是否可以使用信号或 HCI 命令进行检查? 我提出这个问题是因为我们的应用程序(电池供电设备)中的 PSU 可能会出现故障、我想知道如何检测 CC2564 不再正常运行。
[/报价]
您可以随时使用 HCI_VS_GET_System_Status (0xFE1F) 获取 CC256x 的当前状态。 此外、如果没有返回事件、您可以确定芯片未运行。
[引用 user="Florent coste"]
例如、在 CC2564复位期间、nSHUTD 线路(BT 关断)是否会变为低电平?
[/报价]
CC2564的 nSHUTD 引脚为输入。 它由主机处理器控制。 因此它不会自动拉低。 如果您的 PSU 发生故障、这将违反数据表中所述的断电顺序。 这会使 nSHUTD 引脚(和器件)易受永久性损坏。 请确保主机在 VDD_IN 和 VDD_IO 丢失之前将 nSHUTD 线路拉至低电平。
此致、
Vihang