This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564:在 BT-MSPAUDSINK 板上编译并运行 A3DPDemo_SNK 示例项目

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5229, MSP430F5438A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/575361/cc2564-compiling-and-running-the-a3dpdemo_snk-sample-project-on-the-bt-mspaudsink-board

器件型号:CC2564
主题中讨论的其他器件:BT-MSPAUDSINKMSP430F5229MSP430F5438A

我正在使用 CC256x MSP430 Bluetopia SDK v1.5 R2的 samples_SNK 项目。  我能够使用 CCS v7编译项目、但当我将器件更改为用于 BT-MSPAUDSINK 板的 MSP430f5229时、由于错误#10099程序不适用、代码无法编译。

我 发现下面的文章讨论了 Bluetopia SDKv1.4的相同问题。

e2e.ti.com/.../328797

如果我想使用 Bluetopia SDK v1.5 R2编译 MSP4305229的代码、是否需要使用 IAR?  如果我想使用 CCS、是否需要至少使用 MSP430f5438a?

谢谢、

Kim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kim:

    是的、没错。 使用 BT-MSPAUDSINK 板时、需要使用 IAR A3DPDemo_SNK 项目来编译代码。 对于这个特定的演示、IAR 编译器的效率足够高、能够将所有内容都安装在 MSP430F5229上可用的应用闪存上、而 CCS 编译器并非如此。

    您可以将 CCS 项目用于256 KB 闪存器件 MSP430F5438A。

    此致、
    VIHang
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、VIHang、

    感谢您提供信息。  在 BT_MSPAUDSINK 板的产品页面上编写的内容很好。  这会为我节省很多时间。  我们之所以考虑使用 MSP430F5229、是因为成本原因、我们不需要 MSP4305438A 提供的额外 I/O 和硬件。  在查看器件选项之前、闪存大小是否是将 CCS 与接收器演示配合使用的唯一限制器件参数?

    我检查了 A3CPDemo_SRC 目录、只能看到 IAR 文件夹。  无论选择哪个器件、我是否需要将 IAR 用于源项目?

    谢谢、

    Kim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    闪存大小是 MSP430F5229 (或任何其他128K MSP430器件)唯一限制 CCS 中 A3DP 演示的参数。

    是的、无论器件如何、A3DPDemo_SRC 示例应用仅在 IAR 中可用。  

    此致、

    Vihang