请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2640R2F 似乎它几乎可以工作、或者这只是一厢情愿的想法...
host_test_cc2640r2lp_app 看起来应该正常工作。 iCall_HCI_tl.c 中有一个较大的 HCI 命令表、其中包含 BlueZ 在 hciattach 期间调用的 HCI 命令的条目
"hciconfig hci0 up"超时、当我用 hcidump 捕获事务时、似乎有足够的工作、可能有一个 build_config.opt 或预定义的符号启用正确的模式。
所附的 Wireshark 日志显示16条 HCI 命令已成功完成、2条已丢弃、这似乎导致 hciconfig 出现超时错误。
那么、CC2640R2在诸如 BlueZ 的外部蓝牙堆栈的 UART 配置中是否受支持?
尝试使用 hciconfig hci0的 PCAP 文件: e2e.ti.com/.../hciconfig_5F00_up.zip