Thread 中讨论的其他器件:、 BLE-STACK、 CC1350、 CC2640R2F
你好。
我正在设计一个包含两个主要组件的系统:CC2650MODA + NXP MC9S12XEP100 (非 TI 微控制器)
使用 MSP 时、我发现了许多解决方案和信息、因此我决定编译一些未回答的疑问、并在此处询问。
•BLE 堆栈
我的 UC 没有能力在其固件/RAM 中与我的应用一起实施 BLE 堆栈、因此我选择了具有内置 UC 的 TI 蓝牙解决方案。
我只需要一个串行端口配置文件(SPP)即可在 UC 和 BT 客户端应用之间实现专有协议。
是否可以将 CC2650用作 UART 桥接器(非透明模式、因为我可以处理 BLE 堆栈)?
如果是,是否容易?
• CC2650编程器
根据 CC2650数据表、它已发布预编程引导加载程序、因此可以使用 UART 或 SPI 对 CC2650进行编程。
Code Composer 7能够处理它吗? 我是否可以使用连接到 UART 引脚的 USB-UART 转换器、只需点击与 JTAG 一样简单的编程按钮?
如果没有、我还需要什么其他软件/硬件?
•TI 蓝牙解决方案非低功耗
如前所述、我的 UC 中不能包含 BLE Stack、但我真的不需要 BLE 解决方案。
是否有内置 uC 的 CC2650替代方案? 我发现的更接近的解决方案是 CC256x、但它没有内置 uC。
•免费软件
根据 TI 网站、开发所需的所有软件都是免费的。 真的是正确吗?
谢谢。