主题中讨论的其他器件: UNIFLASH
我有一个基于 cc2640的设计(LSR 的可寻址 x 开发板)。 我连接了 xds110调试器、到今天为止、一切都进展顺利(我可以对其进行编程、调试等)。 我通过 SmartRF 闪存编程器2意外擦除了"所有未受保护的页面"、而不是"图像中的页面"。 既然如此、SmartRF 闪存编程器可以将 xds110视为已连接的器件、并将 cc2640也视为已连接的器件、但当我尝试连接时、会发生以下情况:
>启动对目标的访问:XDS-L3003278。
>创建 XBAL 对象失败:目标连接失败
>创建设备对象失败。
在 CCS 中:
连接到目标时出错:
(错误-2131 @ 0x0)
无法访问设备寄存器。 重置设备、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、较低的 TCLK)。
(仿真包6.0.407.3)
我已经尝试过 Uniflash 工具、但在 Linux 和 Windows 上都是一样的(如 CCS)。
当然、我已经下电上电、尝试了不同的 USB 端口、USB 电缆、所有东西、甚至 openOCD。
闪存编程器在连接和强制批量擦除尝试后:
硬件设置与 LSR 最后一页的用户指南完全相同。 上次使用的固件是一个几乎未修改的 SimpleBLEPeripheral。
请帮助我了解如何再次对该板进行编程。
提前感谢、
Zoltán μ A