This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/CC2541:如何从&#39中获取数据;服务数据#39;使用 BLE 观测器

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/575234/compiler-cc2541-howto-retriev-data-from-service-data-using-ble-observer

器件型号:CC2541

工具/软件:TI C/C++编译器

您好!

在深入了解问题之前、请查看随附的图像

问题是如何使用 BLE 观测器提取服务数据(用红色标出)

我们能够读取 Mac 地址并在 UART 上打印它  

我们还希望 tpo 打印与它相关的数据

请提供提示。

谢谢、此致。

Siddharth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您应该使用 BLE 中央设备连接设备以获取数据。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们不想连接到器件、而是监听您看到用红色环绕的数据。 我们如何做到这一点???

    例如、我们可以在不连接的情况下获取 Mac ID。 我们如何使用数据实现这一点

    我们看到的是广播数据的 THR 部分。 我们如何提取呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于此数据、没有连接就无法获取。