This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640:BLE 连接范围问题

Guru**** 2557810 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/575077/cc2640-ble-connection-range-question

器件型号:CC2640

团队、

我们的客户体验到了 CC2640的有趣行为-当他们在相当近的范围(10-30米)的节点之间建立连接并且不会增加距离时、连接会保持相当长的范围-超过100米、因此他们可以毫无问题地进行通信。 但是、当它们断开连接而不是再次尝试重新连接时、它们会失败、只有当它们更接近时才能再次建立连接。
您能否告知我们这是正常行为还是我们面临特定的配置问题?

此致、
Ilya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ilya、

    由于维持连接的标准不像设置连接那样"严格"、因此 BLE 中可能会出现这种现象。 它们可能已配置了较长的监控超时、并且能够承受一些远距离丢失的数据包。 连接需要 ADV 通道上的特定序列、因此在连接过程中错过的数据包容差较小。

    好消息是 BT5远距离模式有助于建立这些距离的连接。 有关 BT5的更多详细信息、请参阅 BLE 论坛顶部的 Sticky CC2640常见问题解答。

    祝你一切顺利