请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2650 您好!
我已经连接了从 cc2650到 MAX2323的 UART 的 TX 和 GND 以进行调试。 标签由电池(CR2032)供电、而 RS2323由外部5V 电源供电。
我从标签 PCB 上移除了电池、但我观察到标签仍在运行。
我检查了 Tx 引脚上的电压、它是5V、Vdd 上的电压(即电感器上的电压)是3.3V。 IC 如何仅通过 TX 引脚供电。 ?
有点混乱 请帮助。
此致、
Sharad