This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564C:CC2564C 可以连接多个 bt 器件吗?

Guru**** 2554210 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2564C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/574676/cc2564c-cc2564c-can-connect-several-bt-devices

器件型号:CC2564C

您好:

CC2564C 可连接多少个蓝牙器件?(SPP+BLE)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请参阅 CC2564C 数据表首页、了解最多可同时进行 BT 经典连接和 BLE 连接。

    此致、
    Vihang
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vihang 您好:

      

      BR 和 EDR 特性包括:

      -多达七个活动设备

      低功耗特性包括:

      网络支持多达10个设备

     那么,CC2564C 支持10个设备(BLE)和7个设备(EDR)连接吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的。