This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BT-MSPAUDSINK-RD:使用 BT-MSPAUDSINK 收听音乐

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/574668/bt-mspaudsink-rd-listen-music-with-bt-mspaudsink

器件型号:BT-MSPAUDSINK-RD

大家好、我叫 Silvano、我正在尝试使用评估模块 BT-MSPAUDIOSINK。  这是我第一次来。

我只想听通过电话发送的音乐。  是否可以这样做。?   (连接后的扬声器...)

如果是,我需要下载代码或程序?

此致。

Silvano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、您可以这么做。 请参阅 www.ti.com/.../tidu178.pdf 。 它预加载了默认 FW、因此您不必自己下载 FW。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    但当我购买时、该模块会预加载默认 FW。 ?
    我尝试打开该模块、但没有无线蓝牙设备可用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在文档中、您的帖子中建议没有什么能帮助我。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否阅读了开箱即用演示部分?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Silvano、

    正如 YKEN 提到的,该主板预装了正确的固件。 请参阅上述 tidu178的步骤3和4、设置连接并播放电话中的音频。

    此致、
    Vihang