This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564:Wiki 上的 CC256xQFNEM -这是否与 CC2564MODNEM 相同?

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2564MODNEM, CC2564MODN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/574699/cc2564-cc256xqfnem-on-wiki---is-this-the-same-as-cc2564modnem

器件型号:CC2564
主题中讨论的其他器件:CC256XQFNEM、、

CC256x Wiki 提到一个代码 CC256xQFNEM 作为所需的硬件。 它有一个指向非现有 TI 页面的链接。

在安全方面、该模块是否与 CC2564MODNEM 相同?

如果是、我是否可以建议修改 Wiki 链接?

布鲁诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bruno、

    CC2564MODN 基于 CC2564B IC (用于 CC256xQFNEM)。 因此、从软件/固件和接口的角度来看、CC256xQFNEM 和 CC2564MODNEM 是可互换的。

    您能否共享您在帖子中提及的页面的 URL? 我将确保在这里对其进行了解释。 谢谢。

    此致、

    Vihang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vihang、您好!

    我所指的 Wiki 页面是:
    processors.wiki.ti.com/.../CC256x_Tiva_TI_Bluetooth_Stack

    断开的链接为: www.ti.com/.../cc256xqfnem

    显然、在 TI 的整个站点中、专门查找"CC256xQFNEM"会带来大量404死端、其中"产品"选项卡上的结果为零。

    值得一提的是(我在 TI 的调查中经常提到这一点、即我收到/填充)、我了解 TI 网站上搜索引擎面临的挑战、但它远非理想之选。 许多"明显"的搜索都不返回任何结果。 也许搜索引擎应该具有某种"自我反馈率"、以便在搜索完成后对频繁访问的页面进行智能排名...

    此致

    布鲁诺
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bruno、

    感谢您的反馈。 尽管 EM 板的 URL 正确、但网页似乎由于某种原因关闭。 我已将此问题连同您的反馈传递给相应的渠道、此问题将很快得到解决。

    此致、
    Vihang