请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
大家好、我在连接方面有一个问题。 我使用应用程序连接了我的 BLE 传感器、但似乎失败了。 我使用监听器来监听它以查看发生了什么、我发现主器件发送了 LL_CONNECT_UPDATE_REQ、但我的传感器似乎没有响应。 当主器件请求某个东西时、从器件应该正确响应、但我的从器件似乎没有响应主器件发送给它的消息。 我发现我的从器件的 LL_FEATE_RSP 中列出的功能集未被使用。 有些手机可以连接到传感器、但大多数手机无法连接、这是什么问题?