This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650:BLE Stack v2.2.1与 CCS v7.0的兼容性

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/572872/cc2650-ble-stack-v2-2-1-compatibility-with-ccs-v7-0

器件型号:CC2650

大家好、

在 CCS v7.0中编译工程时、我收到以下警告:"此工程包含1个未解析的可编译链接资源。 工程可能无法按预期编译。" 但是、在 CCS v6.2中编译同一工程时、我没有收到此错误。 CCS v7.0中的 BLE Stack v2.2.1是否存在问题?

这是 来自 BLE Stack v2.2.1的 simple_central _cc2650em_stack

此致、

Akash Patel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    只需尝试使用我的 CCS7从 BLE Stack v2.2.1构建 simple_central _cc2650em_stack、就不会看到相同的问题。 您是否使用 TI ARM 编译器 v5.2.6?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yikai、

    谢谢。 我从工作区中删除了该项目并再次添加了该项目、该警告似乎已经消失。 现在、我只收到以下警告、这很好。

    "此项目是使用当前未安装的编译器版本创建的:5.2.6 [ARM]。 编译器的另一个版本将在编译期间使用:16.9.0.LTS。"

    此致、
    Akash Patel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您应该安装 TI ARM 编译器 v5.2.6来在 BLE Stack 中构建示例。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Yikai 的帮助。

    如需参考,您可以按照以下位置的 BLE Stack 2.2.1开发人员指南中的说明安装 ARM 编译器 v5.2.6: http://www.ti.com/lit/swru393 

    请参阅第31页的第2.6.3.2节"安装特定的 TI ARM 编译器"。

    此致、
    Akash Patel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们欢迎您的到来、最好能获得您的反馈。