This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640:是否直接由 GPIO 驱动?

Guru**** 1456580 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00756
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/574647/cc2640-driving-led-by-gpio-directly-or-not

器件型号:CC2640
主题中讨论的其他器件:TIDA-00756

我注意  到在某些 TI 参考设计(例如 www.ti.com/.../TIDA-00756)中、LED 直接由 GPIO 驱动、只需一个电阻即可控制最大电流。

此设计中 LED 的 GPIO 引脚具有以下设置:  

BOARD_RED_LED | PIN_GPIO_OUTP_EN | PIN_GPIO_LOW | PIN_PushPull | PIN_DRVSTR_MAX、/*红色 LED*/
Board_YELD_LED | PIN_GPIO_OUTPUT _EN | PIN_GPIO_LOW | PIN_PushPull | PIN_DRVSTR_MAX、/*黄色 LED* 

对于超低功耗设计、控制直接连接到 GPIO 或使用 MOSFET 的 LED 的最佳选择是什么?

此参考设计处于关闭状态的 LED 引脚的泄漏电流是多少?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Antimatter、
    您可以禁用 CC26xx 上 IO 上的输出缓冲器、以避免任何泄漏电流。 请参阅引脚驱动程序中的 PIN_setOutputEnable 函数。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Erik、

    好的、好的。 无论输出模式如何(三态、推挽、漏极开路、源极开路)、如果禁用输出缓冲器、则没有泄漏?

    抱歉、我不是专家、但何时使用 PIN_PushPull 选项? 它到底有什么作用?

    谢谢、
    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Anti、
    在正常运行条件下、如果输出缓冲器和输入缓冲器都被禁用、则不应出现泄漏。 推挽参考标准输出拓扑(驱动高电平或驱动低电平)。