This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BLE 器件未发布

Guru**** 2555200 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650, CC2640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/574149/ble-device-is-not-adverstising

Thread 中讨论的其他器件:CC2650CC2640

您好!

我有一个 CC2650模块 BoosterPack 通过10引脚 JTAG 电缆连接到 MSP-EXP432P401R。 我下载了 simple_np_cc2650bp 示例代码。

但是、BLE 器件没有广播。 有人能帮我解决这个问题吗?

谢谢你  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您是否发送了 SNP Start Advertisement 命令? 如需更多信息、请参阅 CC2640简单网络处理器 API 指南。

    -弥敦
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Nathan、

    我阅读了 API 指南、但我不理解如何执行该任务。
    您能解释一下如何执行该任务吗?

    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您是否正在尝试将 simple_np 项目与应用处理器配合使用? 如果您只是使用 JTAG 将项目下载到 CC2650模块 BoosterPack、我建议您使用 simple_peripheral、它将用作独立的外设器件。 有关在模块 BoosterPack 上运行 simple_peripheral 的详细信息、请访问 :www.ti.com/.../swra534.pdf

    -弥敦
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢您的建议。 现在、我可以看到、当我使用 simple_peripheral 项目时、我的器件正在广播。
    如果我想将 simple_np 用作独立外设器件、该怎么办?

    谢谢你
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    simple_np 是纯网络处理器。 您需要另一个用作应用处理器的 MCU 来发送它的命令、例如开始广播所需的 MCU。 请参阅 CC2640简单网络处理器 API 指南、了解 simple_np 的描述、了解更多详细信息。

    -弥敦
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢!!